This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:热复位有什么影响?

Guru**** 2535590 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2434

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1566596/am2434-what-is-effect-of-warm-reset

器件型号:AM2434


工具/软件:

你(们)好

我想检查以下内容:

我们使用 AM2434 并通过配置 CTRLMMR_RST_CTRL 寄存器 SW_MAIN_WARMRST 执行热复位。

2.调用该热复位时、是否会重新配置 SOC 的 PLL 配置?

谢谢

Zekun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用 ICSSG0 和 ICSSG1、我们关心在  SW_MAIN_WARMRST 置为有效后是否复位和配置这两个模块 PLL。

    谢谢

    Zekun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zekun、

    当我们执行 WarmReset 时、器件会执行复位、这意味着 SOC 全新从 RBL→SBL→Application 开始。

    因此、所有 PLL 将重新初始化。

    此致、

    Anil.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Anil

    谢谢关闭此内容。

    此致

    Zekun