This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SysConfig:SysConfig 1.24 未启动

Guru**** 2926600 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, SHA-256

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1561586/sysconfig-sysconfig-1-24-does-not-start

器件型号:SysConfig
主题中讨论的其他部件: SHA-256

工具/软件:

您好:

我最近在 Windows 10 计算机中安装了最新的 SysConfig (1.24.2)。 我无法使用快捷方式或调用 sysconfig_gui.bat 文件来启动 GUI。 如果从命令行调用 sysconfig_gui.bat 文件、我看不到任何错误。 相反、我可以使用 CLI bat 文件并使用它生成文件、但我需要 GUI。

我重新启动了机器、重新安装、以此类推、但没有成功。 除此之外、我以前的 SysConfig 版本没有问题、它只是最新的版本。

我查看了安装日志文件、但也没有发现任何问题。 文件未损坏、SHA-256 相同。

有什么想法吗?

提前感谢、

Álvaro μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alvaro:

    我尚未安装此类版本。 您能尝试一下昨天发布的最新版本 1.25.0 吗?

    希望此版本可以安装在您的 PC 上。

    B.R.

    Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sal:

    我再次尝试使用 1.25、但我有相同的问题。 您是否知道 可以使用一些详细参数从命令行运行 SysConfig GUI?

    提前感谢、

    Álvaro μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Álvaro、

    我也尝试过、它可以在我的 PC 中工作。  我对此没有其他想法。

    您能帮助分享您的错误屏幕截图或日志吗、以便我可以转发到 工具论坛、查看任何专家都能提供帮助吗?

    谢谢!

    B.R.

    Sal