This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4-Q1:QSPI 引导模式期间 SDL_CCM_EXAMPLE 中的 CCM 执行问题

Guru**** 2924430 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, AM263P4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1533764/am263p4-q1-ccm-execution-issue-in-sdl_ccm_example-during-qspi-boot-mode

器件型号:AM263P4-Q1
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHAM263P4

工具/软件:

我正在使用 MCU+SDK 版本中提供的 SDL_CCM_EXAMPLE 10.02.00.15 在上 AM263Px 频率。 器件 sdl_ccm_example在 QSPI 引导模式下运行时运行。 成功刷写映像、应用程序开始执行。

但是、在打印消息 CCM_EXAMPLE_STARTED 后、该控件就会卡住。  锁步错误检测测试绝不会在超过该点后执行。 已附加图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    使用 OPSI 引导模式时、您是否将示例编程到闪存中、并将由 OSPI SBL 加载该示例?

    如果使用 CCS 加载/执行示例、可以使用 DEVBOOT 或 NOBOOT 进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 OJ Wang:

    使用 OPSI 引导模式时、您是否将示例编程为闪存并由 OSPI SBL 加载?

    是的、我将示例编程为闪存。 我遵循了以下过程。

    控制台中还打印了一条语句“CCM Example Test Started:R5F0“、如上图所示。

    我也尝试了使用器件引导模式。 但测试失败。 已附加图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    使用 OSPI 引导模式时、我遇到了相同的问题:  

    需要一些时间来调试问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    需要一些时间来调试问题。

    感谢您的回复。

    请尽快更新。

    此致、

    Sravanthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Sravanthi、

    我今天会、但没有进展。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Sravanthi、

    我已提交 JIRA 票证、并将与 SDK 开发人员合作调试问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、QJ Wang

    请尽快调试问题。

    此致

    Sravanthi R.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们会的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 QJ Wang:

    是否有任何更新。

    令人遗憾的是、

    Sravanthi R.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Sravanthi、

    很抱歉、我没有收到反馈。 明天我会再回来的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wang:
    我是支持 Medha 的应用程序。 我们是否有解决此问题的时间表?

    此致、

    Madhurya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Madhurya:

    我已联系 SDL 专家、希望您能尽快提供反馈。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Madhurya:

    我运行 CCM 自检、测试通过。 必须使用引导加载程序 (SBL) 和应用程序来完成测试。  

    SOP[3:0]设置定义器件引导模式。 当 SOP[3:0]=0011b 时、器件将从 OSPI [8S]闪存引导。

    AM263P CC 有一个 DIP 开关、其 4 个桥臂连接到 SOP[3:0]信号引脚。 必须为 OSPI 引导选择合适的 DIP 开关值。

    您可以使用 UART 引导以将 OSPI SBL 和应用程序加载到闪存中、或使用 uniflash 将 OSPI SBL 和应用程序加载到闪存中。

    使用 Uniflash 将文件加载到闪存

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、王

    当我尝试 使用 uniflash 将 OSPI SBL 和应用程序加载到闪存时、我无法像所缓存的映像中那样加载文件。 我正在使用 AM263P4 LP。 在 uniflash 中、我已尝试将 AM263 LP 和 AM263Px CC 作为器件选择。

    为了了解该示例的过程、我可以在调试模式下执行该示例。

    此致

    Sravanthi R.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 uniflash 中、我已尝试将 AM263 LP 和 AM263Px CC 作为器件选择。

    应使用 AM263Px。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII Wang,

    很抱歉晚才回复、

    我尝试遵循上述建议、映像已成功加载。 但它卡在同一点上。 (我正在使用 AM263P4 LP)附加了映像。

    CCM 示例中的问题是否已更新?

    此致

    Sravanthi R.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sravanthi、

    请确保 SOP[3:0]设置正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII Wang,

    请确保 SOP[3:0]设置正确。

    我已将此开关设置为 OSPI 引导模式。(sw1.4 = 1、sw1.3 = 1、sw1.2 = 0、sw1.1 = 0)。

    此致

    Sravanthi R.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 controlCARD 上运行测试、但没有在 LaunchPad 上尝试。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII Wang,

    现在是否有方法可以测试 LaunchPad 中的锁步功能。

    此致

    Sravanthi R.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、两个电路板使用相同的器件。 锁步是器件的硬件特性、独立于 PCB 板 (CC 或 LaunchPad) 上。

    AM263Px controlCARD 上 OSPI 引导模式的 DIP 开关设置为:SW6[4:1]= 1100b

    您可以在 LaunchPad 上尝试 SW1[4:1]= 0011b 吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wang:

    客户仍无法验证由故障引起的锁步功能。 您能否在我们的最后尝试一下、并建议使用调试打印日志进行设置?

    此致。

    Madhurya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Madhurya:

    我将尝试查找 LaunchPad 并进行相同的测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Madhurya:

    我使用 QSPI BOOT 在 AM263x LaunchPad 上运行 CCM 测试。 测试通过。 AM263Px 上的 CCM 与 AM263x 上的 CCM 完全相同。  

    QSPI 引导模式由 SW1 设置:SW1[4:1]=[1011]对于 BOOTMODE{4:1]=[0100]