This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2632:MMCSD_LLD_transferIntr 和中断异常

Guru**** 2924050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1566815/am2632-mmcsd_lld_transferintr-and-interrupt-exceptions

器件型号:AM2632


工具/软件:

 CMD53  通过 MMCSD_LLD_transferIntr 发送后、  偶尔 会报告  CTO (命令超时错误)   错误。  然而、 从      逻辑 分析仪的波形分析  可以  看出 、  模块 确实 做出了响应。  此外、 如果  后续 命令 持续 超时 、 从  逻辑 分析仪的 角度来看、  第二个 命令 也 会报告 CTO。  但是、 根据   逻辑 分析仪、 该 命令 未能  完成  传输、 并且  CLK 保持 有效状态、 直到  第二条 命令 开始  发送;  第二条 命令  无法  触发 任何 SDIO 中断、 这 将 导致  软件  被 阻止。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的飞云:

    使用 CMD53 读取多个块对 SD 卡有特殊的时序要求。 为了使主机能够停止第一个读取数据块的读取数据、在响应的结束位之前、从 SDIO 卡到主机的数据传输不应开始。 (来自 SDIO 规范 2.0)