This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306-Q1:ADC 输入端的电压大于 VDD +0.3

Guru**** 2923960 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1563551/mspm0l1306-q1-voltage-greater-than-vdd-0-3-at-input-of-adc

器件型号:MSPM0L1306-Q1


工具/软件:

我使用 的是 M0L1306QRHBRQ1、标称值是 ADC 引脚输入端的值小于 VDD(我的 VDD 为 3.3V)。 然而、在某些瞬变条件(即双电池)下、我的 ADC 的输入电压高达 3.9V。 根据数据表、该电压小于 4.1V 最大值、因此我是否需要担心该电压大于 VDD +0.3 (3.3+0.3 = 3.6V) 或者是否可以。 我在 UC 上使用了引脚 A0/PA27。  

下面是我的参考电路。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abdulkader:

    为避免损坏器件、我将避免输入电压超过绝对最大额定值的任何情况。 但是、您可能会发现这对器件没有影响。 话虽如此、我建议在 VDD 上添加一个钳位、调整分压器、或者找到另一种解决方案。

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 在 3.9V 时、从分压器流入 UC ADC 的最大可能电流为 8uA。 假设这不是意味着电流非常低、因此在 3.9V 时我应该还可以吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abdulkader:

    当输入到器件的电流较低 (8uA) 时、随着时间的推移、器件可能仍会损坏。 如果输入电压超出绝对最大值、ESD 二极管可能会开始导通。 这也可能导致 3.3V 电源轨发生泄漏。

    我必须建议不要违反绝对最大额定值、因为 TI 将无法再保证任何文档中列出的器件的任何规格或使用寿命。

    此致、

    Owen