This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:无法在 SysConfig 中为 RTI_led_blink 示例配置备用 LED

Guru**** 2928490 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1566052/am2634-unable-to-configure-alternate-led-in-sysconfig-for-rti_led_blink-example

器件型号:AM2634
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

说明:
该 rti_led_blink 示例可以正常工作,使我的 LaunchPad Sitara AM263x MCU 上的 LED DS2 闪烁 。 但是、我需要使不同的 LED(例如 DS1)闪烁。

问题:
我无法在 SysConfig (.syscfg) 中找到用于更改 LED 目标 GPIO 引脚的设置。 这些宏 GPIO_LED_BASE_ADDR 和 GPIO_LED_PIN 似乎是硬编码的、我需要有关如何通过 SysConfig 针对不同引脚重新配置它们的指南。

我在代码中做了它,它的编译和调试良好,但 LED 不发光,我猜有一些东西,我在.syscfg 文件中丢失了  



CCS Studio 中有这些选项、但我可以找到一个选项、供我选择特定的 GPIO 引脚  



此致、

Abhiram N P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhiram:

    我想您应该检查一次 am263x LP 的原理图

    我相信您首先需要找到与 DS1 连接的确切 GPIO、

    然后、配置 GPIO 以进行切换。