请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM2434主题:SysConfig 中讨论的其他器件
工具/软件:
您好、
客户已从 Winbond 中为 QSPI 闪存选择 W25Q64JV。
是否可以从 SDK 自动创建驱动程序、而不是从头开始构建?
或者、是否有办法为该 Flash 设备创建驱动程序?
关于内存、已从选择指南中确认其为兼容系列。

谢谢。此致、
英明
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好、
客户已从 Winbond 中为 QSPI 闪存选择 W25Q64JV。
是否可以从 SDK 自动创建驱动程序、而不是从头开始构建?
或者、是否有办法为该 Flash 设备创建驱动程序?
关于内存、已从选择指南中确认其为兼容系列。

谢谢。此致、
英明
Hi Hideaki、
是否可以从 SDK 自动创建驱动程序而不是从头开始构建驱动程序?
驱动程序已存在。
请让客户执行以下步骤。
最好先 运行 OSPI 闪存 IO SDK 示例应用。
对于 OSPI 闪存 IO、需要进行的修改如下:





客户 需要通过以下方式开始验证:

注意: 请确保如果您遇到错误、请逐行调试并告诉我确切的一点、以便我可以更好地解决问题。
谢谢、
Vaibhav