This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM243X-AM243X:所需的 lbist 示例 MCU-PLUS-SDK

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1566165/mcu-plus-sdk-am243x-lbist-examples-needed

器件型号:AM243X - MCU-PLUS-SDK


工具/软件:

您好:  

我们希望为我们的设备实现 lbist 功能。 此处提供了相关文档 :AM243x MCU+ SDK:LBIST

它说:“SDL 提供的 LBIST 示例将给出必要的序列、应用程序可使用这些序列来实现该序列。“ 但没有例子。 我没有找到任何地方。  

我们希望特别测试 M4F 内核。 我们的 SBL 从 R5f mcu0_0 开始、 SBL 一旦找到 M4 映像、就应执行这些测试。  

文档说这是自损的、因此我们不知道如何正确重置所有内容、以便我们的应用程序可以正常运行、也不清楚我们是否可以加载所有内核、或者是否应该在初始化中的哪个点进行测试。  

在哪里可以找到有关这方面的更多信息?

此致、

Felix