This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:如果我尝试添加另一个闪存、SysConfig 1.25.0 会崩溃

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1566171/am2432-sysconfig-1-25-0-crashes-if-i-try-to-add-another-flash

器件型号:AM2432
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

错误:未知成员:名称
隐藏详细信息...

在 function.map 处 (webpack://sysconfig/sdk/pinmux/services/objectManagers/validationLogger.sdk:40 src:11)、在 basemap 处 (webpack://sysconfig/node_modules/lodash/lodash.js:653:23)、在 function.map 处 (webpack://sysconfig/node_modules/lodash/lodash.js:9621:51 ts src ts src ts src ts Object.checkSameFieldName src ts src ts)

如何添加第二个闪存条目?

谢谢

Rasty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rasty:

    从上面的错误日志中、我可以看到您使用的是 Indus_comm_SDK v11.0、它使用的是 MCU+SDK v11.0。 与此 SDK 配合使用的推荐 SysConfig 工具版本是 SysConfig v1.22.0。

    请使用 SysConfig 的推荐版本、以避免出现任何兼容性问题。  

    请参阅  install_sysconfig

    请告诉我们上述情况是否有效。  

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 谢谢。  

    同时我发现了一种权变措施、我定义了引导加载程序的第二个副本、这实际上是我需要的。

    顺便说一下、添加 LFS(小文件系统)也会使 SysConfig 崩溃。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以尝试使用 SysConfig v1.22.0、因为这是通过 SDK 测试的版本、应该可以正常工作。