工具/软件:
您好、
我目前正在尝试使用安全启动相关功能。
我们正在尝试探索 HS-SE 器件上的各种可能性
下面列出了一些疑问:
- 是否可以向 HSM 内核添加 mbed TLS?
- 是否否、这样做是否有任何硬件限制?
- 如果是、
- 是否已有任何此类实现?
- 是否可以将其与硬件加速器一起使用?
- 对向 M4 内核添加代码是否有任何限制
- 根据我的理解、可以在 R5 内核上使用 SHA 和 AES。
- 同样、我可以 在 SDK 中看到 AsymCrypt_XXX API
- 那么、是否可以从 R5 内核进行非对称加密和解密?
- 是否有任何相同的示例?
- 我们需要 根据应用程序映像对映像进行身份验证。
- 根据我的理解、安全库应添加到应用程序映像中。 是这样吗?
- 执行此操作时应遵循哪些步骤?
- 是否有相应的示例?