This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L2228:对于 BGM 参考代码:血细胞单位补偿

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6636

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1565813/mspm0l2228-for-bgm-reference-code-hematocrit-compensation

器件型号:MSPM0L2228
主题:MSP430F6636 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好先生

关于 MSP430F6636:血细胞单位补偿参考代码。 您能否提供有关如何实施薪酬的代码和文档? 此外、是否可以在 MSPM0+上实现这一点?

此部分是否会很快更新? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Wilson Liang2 

    MSPM0 没有这种演示代码。

    由于 MSP430 已经应用了血糖仪、因此这个 血液单元补偿是否与 MSP430 的 血糖仪相关?

    我得到了一个 MSPM0 血氧仪的内部简单演示。

    如果您认为 血氧仪适合您、我可以给您寄送一些材料。

    但对于 血糖仪、我们在 TI.com 上提供了所有内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helic

    请提供有关 MSPM0 血氧计的信息。

    我想提及有关血红蛋白补偿的信息、因为这将非常有帮助。

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    得到~