This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:如何计算 ADC 的输入阻抗

Guru**** 2926680 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1565186/am2434-how-to-calculate-the-input-impedance-of-adc

器件型号:AM2434


工具/软件:

您好、

客户希望在 ADC 输入端放置一个低通滤波器。 您能告诉他们 ADC 接口的输入阻抗吗?

 

根据的注释 (2) 6.7.8 ADC10B 电气特性(ALX 封装)  在数据表中、 用户似乎可以计算输入阻抗。

您能告诉他们如何计算它吗?

 

(2) ADC0_AIN 引脚连接到内部采样电容器、用于提供用户可配置的采集时间和采集频率。

   ADC0_AIN 引脚的输入阻抗与用户可配置的采集时间和之间存在函数关系

   采集频率。 设计人员必须了解每个 ADC0_AIN 引脚的源阻抗为充电所需的时间

   内部采样电容器。 采集时间必须设置得足够长、以便内部采样电容器稳定至大于

   14 位精度。

 

 谢谢。此致、

英明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ADC 输入模型可以在 TRM 中找到:

    参数化值可在数据表中找到。 例如 (AM263Px):

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hideaki、

    AM243x ADC 输入阻抗取决于源阻抗  在编程的采集时间和采样频率内对内部采样电容充电的程度。

    以下过程可得到最大源阻抗和可配置的采集周期数的公式、以填充采样电容器 (突出显示的部分是最终方程)  




    注意:  

    • 根据数据表中的建议、使用 14 位稳定方式推导出该公式、可确保系统保持 12 位系统精度。
    • AM243x 数据表第 6.7.8 节 ADC10B 电气特性(ALX 封装)中给出了最小/最大 t_acq 值
    • AM243x TRM的第 12.1.1.6.16 节 ADC_STEPDELAY_j 寄存器中提供了相关的寄存器字段


    此致、
    Karam Haddad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈、Kier! 遗憾的是、您显示的参数与我们在 AM243x 数据表和 TRM 中提供的参数并不完全一致。 我针对 AM243x 提供了更量身定制的响应。

    谢谢、
    Karam