This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UNIFLASH:uniflash 依赖项 libgconf-2-4 不再存在于最新的 Debian / Ubuntu 上

Guru**** 2919050 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1567506/uniflash-uniflash-dependency-libgconf-2-4-no-longer-exists-on-latest-debian-ubuntu

器件型号:UNIFLASH


工具/软件:

Ubuntu 24.04 和 Debian 13 不再有 libgconf-2-4 软件包。

您能否评估是否容易删除此依赖关系?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    libgconf-2-4 用于旧版本的 UniFlash 所使用的调试器的依赖项。 我认为新版本不具有这种依赖性。 我能够在 Ubuntu 24.04 上安装和使用 UniFlash 9.3、并且没有问题。 安装程序没有投诉我没有安装 libgconf-2-4、但我忽略了它。

    我需要与工程部门确认、但我相信情况就是这样。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、正确。 我在进行 无人值守的安装、只收到错误消息、所以没有注意到它实际上已经过了并安装了它。

    谢谢。