This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM46L852:如何将 spiTransmitData 与 uint8_t*配合使用?

Guru**** 2917800 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1567979/rm46l852-how-to-use-spitransmitdata-with-uint8_t

部件号:RM46L852
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

工具/软件:

您好、

我正在为 TI Hercules HalCoGen 实现硬件抽象层 
下面是我需要实现的函数签名:

Mcu_Status_t mcu_spi_blocking_send(Mcu_SpiHandle_t spi, size_t size, uint8_t data[size]);

请注意、虽然实现的数据类型为`uint8_t*`、但 HalCoGen 提供的`spiTransmitData ()`函数 仅接受`uint16_t*`。

为解决此问题、我不得不将数据复制到临时缓冲区:

Mcu_Status_t mcu_spi_blocking_send(Mcu_SpiHandle_t spi, size_t size, uint8_t data[size])
{
    // We need to copy the data in the buffer because the TI only accept uint16_t*.
    // This stress the stack and this is slow.
    uint16_t buffer[256] = {0}; 
    for (size_t i = 0; i < size; i++)
    {
        buffer[i] = data[i];
    }
    
    spi_cs(true);
    spiTransmitData(SPI_REG, &g_spi_data_format, size, buffer);
    spi_cs(false);
    
    return MCU_SUCCESS;
}


不必要的缓冲副本速度非常慢、并且会使堆栈承受更大的压力、因此我想知道:

有没有更智能的方法可以做到这一点?  可能我缺少可以解决此问题的 HalCoGen 配置?

如果不是、您是否有一个专门使用 uint8_t 的自定义`spiTransmitData`实现的示例?  

P.S.  由于 TI RM46 的字节序、我认为我不能简单地将 uint8_t*转换为 uint16_t *。  

此致、

Gabriel