请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM263P4工具/软件:
您好:
CCS 20 基于 Theia、因此大多数开放的.vsix VS Code 扩展都可以正常工作。
但是 GitHub Copilot 被绑定到 Microsoft Marketplace ,没有独立的.vsix,所以它看起来仍然无法在 CCS 中使用。
您能否确认在 CCS 20 中 Copilot 真的无法实现?
或者、是否可以将 VS Code 作为主 IDE 运行并仍然使用 CCS 的调试器/编译器集成?
(这有点令人失望,即使主要限制来自 Microsoft–从用户的角度来看,它仍然感觉是一个问题。)
谢谢。