This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1103:CapTIvate 技术

Guru**** 2771035 points

Other Parts Discussed in Thread: TAD5212-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1567854/mspm0c1103-captivate-tecnology

器件型号:MSPM0C1103
主题:TAD5212-Q1 中讨论的其他器件

工具/软件:

大家好!

我知道、这个问题并不新鲜、MSPM0 系列路线图中包含 CapTIvate 技术。

但是、由于我正在重新设计我的产品并希望从 MSP439FR2633 迁移到新的 MSPM0 系列、因此我想知道您是否可以提示一下哪款器件最适合现在考虑、而我等待未来包含 CapTIvate 的器件、而无需再次重新设计所有元件。

我的要求不是太高。 我需要借助一些按钮来控制 TAD5212-Q1。

是否有办法参与某种新设备的 Beta 测试,同时等待真正的设备? 如果可能的话、我愿意投入时间。

与往常一样、非常感谢您提供的建议和谨致问候、

古斯塔沃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gustavo:
    我建议您向当地的销售代表咨询这些信息。 但是、在我看来、由于未来采用 Captouch 技术的 M0 器件应该 相对遵循相同的原理、因此在查看我们在线提供的有关 CapTIvate 功能的现有文档时应该可以充分理解。
    此致、
    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Diego 的快速答复。 我一定会联系我在德国的销售代表来讨论这个问题。

    此致、

    古斯塔沃