This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3519:SPI 环回不断开引脚

Guru**** 2924050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1566898/mspm0g3519-spi-loopback-does-not-disconnect-pins

器件型号:MSPM0G3519


工具/软件:

当我在 Motorola 4 线接口上使用 SPI 环回时、我仍然可以在 PICO/POCI/SCLK/CS 引脚上看到输出、但我可以接收正在环回中发送的数据。 我用于环回的唯一控制是 CTL1.LBM。 这不是 图 19-3 的 TRM 中暗示的内容。 内部环回模式。  

除了 CTL1.LBM 之外、在为 SPI 设置的环回模式中是否缺少这种预期行为或某种功能?
此致、
Eugene
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    他是引脚输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    复位 SPI 引脚 IOMUX 寄存器可以关闭引脚输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这似乎是显而易见的解决办法。  但是、TRM 中的图片或任何与 SPI 环回相关的文本中并不清楚这一点。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但是、TRM 中的图片或与 SPI 环回相关的任何文本中都不清楚这一点。  [/报价]

    此部分仅介绍 SPI 中的功能。

    如果您使用的是 syscfg、当您启用环回模式时、syscfg 仍会启用 SPI pinmux。

    因此、连接到引脚的这个信号是由 syscfg 引起的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IMHO、TI 应在 TRM 中明确说明、而不是图片中显示引脚断开连接的情况。