This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-AM243:在 LP-AM2434 中发送更多数据包时拒绝服务

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2434, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1554260/lp-am243-denial-of-service-on-sending-more-packets-in-lp-am2434

器件型号:LP-AM243
Thread 中讨论的其他器件:AM2434SysConfig

工具/软件:

你(们)好  

你(们)好  
我们将使用 AM2434 -LP 创建定制电路板、我们使用 SDK 版本 ind_comms_sdk_am243x_09_02_00_15。我们使用以太网 I/P 示例代码  
运行定制电路板时、我们发现  在向器件发送多个数据包时观察到器件崩溃并完全停止响应。 在重新启动与器件的通信之前、不再能够进行通信。  
1) 您能指导我们如何解决这个问题吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您能否详细介绍一下发生问题时的网络情况:
    1.交通类型
    2.交通负荷  

    另外、请在错误情况下与我们分享网络捕获。

    同时、您可以 在 ICSS EMAC 中查看 Storm Prevention、它可能与您的用例相关。

    此致
    Archit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们使用 Nmap 连接到端口、然后使用 Python 脚本发送 1000 个空字节。 之后、设备停止响应 ping 请求。 如果发送了多个数据包、哪个器件无法处理、器件是否可能会在一段时间后自动复位?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yashaswini:

    如果发送了多个数据包、而设备无法处理、设备可能会在一段时间后自动复位吗?

    我正在向我们的 EtherNet/IP 协议栈专家确认这一点、我将很快回复您并提供更新。

     请提供以下内容、以便我们分析行为:

    1. 导致应用程序进入中止状态的测试的网络捕获
    2. 从启动到中止的应用程序的 UART 日志

    此致
    Archit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yashaswini:

    我正在与我们的 EtherNet/IP Stack 专家确认这一点、我将很快回复您并提供更新。

    这不是 TI 的 EtherNet/IP 协议栈预计得到的结果。

     请提供以下内容、以便我们分析行为:

    1. 导致应用程序进入中止状态的测试的网络捕获
    2. 从启动到中止的应用程序的 UART 日志

    此致
    Archit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    下面是该问题的网络捕获

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yashaswini:

    如果可能、您可以共享完整的 Wireshark 日志吗? 您可以从 E2E 的“插入“菜单上载 PCAP 文件。
    此外、非常感谢 UART 日志。

    此致
    Archit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法上传 Wireshark 捕获文件、因为它显示了上述错误。 您能建议分享/上传文件的替代方案吗  

    我 没有 UART 日志文件、因为它是由我们的网络安全团队在工作环境中进行测试的  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yashaswini:

    直接上载 PCAP 文件确实存在问题。 不过,如果你 将其包含在 zip 文件中 、您应该可以在此处上载它。

    我 没有 UART 日志文件、因为它是在工作环境中由我们的网络安全团队测试的 

    我懂了。

    此致
    Archit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢您的答复、我附上了 zip 文件  

    e2e.ti.com/.../eip-module-2.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您分享日志。 我们将对其进行评估、并尽快提供有关调查结果的最新信息。


    此致
    Archit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢您的更新。 您能否告知我们、我们何时可以期待调查结果? 如果您能尽早分享这些信息、将会很有帮助、因为我们希望根据结果继续进行

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yashaswini:

    首先、请试用适用于 AM243x 的最新工业通信 SDK 中的应用: SDK-AM243X 软件开发套件 (INDUSTRIAL-COMMUNICATIONS-SDK)| TI.com

    这是因为您使用的版本不包含在工业通信 SDK 09.02.00.15(2024 年 9 月 16 日)之后进行的一些关键 bug 修复。
    坚持使用旧版本的 SDK 是否有任何与设计相关的原因?

    如果您在使用最新版本的 SDK 时仍遇到问题、我可以尝试使用您共享的网络捕获在使用 AM243x-LP 时重现问题。 为此、我需要您在测试中使用的测试拓扑并回答一些问题:

    1. 它是否是 DUT 的一个端口与 PC 之间的点对点连接?  
    2. 在测试过程中、网络中是否有任何其他节点?  
    3. 网络拓扑是否为环形?

    另外、由于我们的堆栈专家本周已离职、因此详细分析日志可能需要一些时间。

    此致
    Archit


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Archit Dev:

    我们尝试使用新的 SDK  “ind_comms_sdk_am243x_11_00_00_08"刷“刷写我们的定制电路板、 我们使用 RGMII、EtherNetIP_apAdapter_demo、我们收到 UART 消息、是否有任何硬件依赖性或任何配置需要更改?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yashaswini:

    SDK 11_00_00_08 中的示例使用更新的 SysConfig 工具 (版本 1.22)、 在将示例移植到更新的 SDK 时、请确保您的定制电路板 SysConfig 文件也与更新的 SDK 兼容。
    另一个重要的考虑因素是 SDK 11 中 SBL OSPI 引导加载程序的已知限制。 刷写时、请改用旧版本的 SBL OSPI 引导加载程序(例如从 SDK 9.2 开始)、因为 SDK 11 版本具有大小限制。

    此致、
    Pourya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Pourya  

    我们尝试使用 旧版本 SBL OSPI 引导加载程序的 python 脚本进行刷写(例如,来自 SDK ind_comms_sdk_am243x_09_02_00_08)、我们使用相同的引导加载程序、SysConfig 文件也相同、但我们为定制电路板配置的 GPIO 除外。  请让我知道如何检查与我们的定制电路板的兼容性。

    谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yashaswini:

    当您使用较旧的 OSPI SBL 引导加载程序进行刷写时、UART 终端上会显示哪些消息? 您可以分享这个日志吗?

    我怀疑您最初使用较旧版本的 SysConfig(可能是版本 1.20)开发了电路板的 SysConfig 文件。 这是正确的吗?

    如果是、我建议使用以下到较新 SysConfig 的迁移路径:
    1. 打开 SysConfig 工具版本 1.22
    2. 从与工程非常相似的 SDK 11_00_00_08 示例中加载现有的 syscfg 文件(例如 Ethernetip_adapter_generic_device_rgmi_demo_am243x-lp)
    3. 将定制 GPIO 添加到此配置中
    4. 为您的项目保存它
    5. 测试此操作是否能解决您的问题

    此致、
    Pourya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yashaswini:

    MCU+ SDK 11.00 中的次级引导加载程序也存在一个已知问题-“ 第 14566 章:不能  在 AM243x-Launchpad 上使用大型应用程序时、OSPI 故障 “。

    我认为这很可能是您可能面临的问题。 您可以使用一种权变措施来使 EthernetIP 应用程序与引导加载程序配合使用、如下所示。

    通过在 Bootloader_open API 调用后在 main.c 中添加以下代码、可禁用 SBL OSPI 示例中的引导加载程序暂存存储器:

    /* After these existing lines:
    * Bootloader_Config *cfg = (Bootloader_Config *)bootHandle;
    * bootConfig = (Bootloader_Config *)bootHandle;
    */
    bootConfig->scratchMemPtr = NULL;
    bootConfig->enableScratchMem = 0;

    此致
    Archit