This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2632:LP-AM263 [如何生成静态库 lib ]

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: CODECOMPOSER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1567092/am2632-lp-am263-how-to-generate-a-static-library-lib

器件型号:AM2632
主题中讨论的其他器件:CODECOMPOSER

工具/软件:

大家好、TI 工程师、我目前使用的是 CCS 版本号版本:20.2.0.12 _1.8.0。 我想将代码编译到库中、以及如何创建代码。

我们目前面临的问题是:
当我点击 CSS 来创建工程时、会弹出一个窗口、要求我选择一个要创建的示例。 在随机选择要创建的例程后、我发现它正在编译。 输出可执行文件、我想将代码添加到 lib 库中。 如何操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    创建新项目时、您是否选择静态库作为输出类型?:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kier:

    是您使用的 CCS 版本 20.2.0.12 _1.8.0。


    我。的芯片是 am263x μ F

    创建工程时、该工具要求我选择工程、但没有地方选择要创建的工程的输出类型

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kier:

    您使用的 CCS 版本是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、是的、我使用的是 12.8.1、因此没有帮助。

    我现在看到您的问题了。 您似乎必须使用 CLI 和选项 -ccs.outputType 来创建工程

    6.4.5.完整的 API 指南—Code Composer Studio 20.2.0 文档

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里有一个类似的问题: (+) CODECOMPOSER:CCS 20+ Theia — 静态库 (MSP430)- Code Composer Studio 论坛 — Code Composer StudioTm︎ — TI E2E 支持论坛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kier:

    读了这篇文章后,我仍然不能弄清楚。

    您能帮助我验证和创建有关如何使用 CCS 20.2 版本创建构建库工程的 Word 文档教程吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我不是 TI 工程师、因此负担不起时间。 也许  可以建议。

    但是、如果我遇到您的情况、我会下载并安装 CCS 12.8.1 、然后在那里轻松创建库工程。 CCS12.8-1 仍支持您的器件。 然后、我将.lib 文件复制到可能位于 CCS 20.2 或 CCS 12.8-1 中的应用工程中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、  在 CCS12.8-1 中创建库工程后、我相信您可以将该工程导入 CCS 20.2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    我尝试了使用 CCS12.8.1 创建库工程并使用 CCS 20.2 导入它。

    导入后、编译成功、但在另一个 CCS20.2 工程中使用已编译的库文件时、出现错误。

    Tag_cpu_defile 属性值为“ 77“、不同于之前看到的属性(“ 82 “);组合不兼容的文件“

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    个人而言、在 CCS 20.2 更加成熟之前、我会避免将其用于所有项目。

    无论如何、我认为您应该将此主题移至 CODECOMPOSER 论坛:

    Code Composer Studio 论坛 — Code Composer StudioTm︎ — TI E2E 支持论坛

    点击“更多“按钮、然后移动:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    谢谢、我尝试移动问题。

    我也不想使用 CCS 20 版本、但大家知道、AM263x 指定了上面的版本。 之前的工具基于 Eclipse 并且非常方便用户使用、但现在将该工具编译到库中的基本功能还不可用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AM263x 指定此上方的版本

    我认为情况并非如此。 我目前将 CCS12.8.1 用于 AM263x 和 AM263Px 工程。 将来我会在解决很多问题时使用 CCS20.x。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的菜单与您的菜单不同、您能帮我解决问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您必须在原始帖子上点击“更多“。