This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1507:进入睡眠模式之前降低功耗的方法

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G1507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1564174/mspm0g1507-methods-for-reducing-power-consumption-before-entering-sleep-mode

部件号:MSPM0G1507


工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户使用 MSPM0G1507 创建了原型板。

在 Standby0 模式下运行时、如果未初始化各种器件、则电流消耗约为 18 μA。
但是、当器件在初始化后进入睡眠模式时、它会上升到 1mA。

为了查看电流消耗增加的位置、他们在睡眠前检查了初始化命令、发现在执行 DL_GPIO_enableInterrupt () 后、当器件进入睡眠状态时、命令会增加。

因此、 他们希望在睡眠前禁用中断、但这样做会阻止通过 GPIO 唤醒。

我们怀疑电流会增加、因为当启用中断时、相关外设电路会打开。

问:是否有办法在允许唤醒的同时避免功耗增加?
除了以下几点之外、您还可以考虑其他方法吗?

  1. 仅初始化用于唤醒和启用中断的 GPIO 引脚、并在唤醒后初始化其他器件。
    这是比较有效的。
  2. 停止不必要的时钟或降低时钟频率。
    请参阅 MSPM0 G 系列 80MHz 微控制器技术参考手册(修订版 C)中的“2.7.4 优化待机模式下的功耗“。
  3. 对开关使用内部上拉电阻。
  4. 使用未使用的引脚作为 GPIO、并将其固定为低输出或带有内部上拉和下拉电阻器的输入。
    请参阅 MSPM0G150x 混合信号微控制器数据表(修订版 D)中的“6.4 未使用引脚的连接“。  

此致、
正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这很奇怪。 执行  DL_GPIO_enableInterrupt() 通常不会增加器件的电流消耗。 应该是导致此问题的其他原因。  

    他们可以在这里共享 PGIO 配置代码、我们可以首先查看它。  

    此致、

    现金好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Cash Hao:

    很抱歉晚才回复。

    客户进一步审查了上述方法 1、并通过更改进入睡眠模式的过程来解决问题。

    它也可以关闭此主题、如果出现任何其他问题、我们将与您联系。

    感谢您的支持。

    此致、
    正常