This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:如何配置 EHRPWM_TZn_IN0

Guru**** 2924040 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2432, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1566557/am2432-how-to-configure-ehrpwm_tzn_in0

器件型号:AM2432
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

该问题是我发布的“AM2432:使用(通用)ECAP 为 Δ — Σ 生成时钟信号“之后的后续问题。 我回到这个主题、 是想通过 syscfg 为 EPWM 配置跳闸区 TZn_IN0 (GPMC0_AD2/T19)。 但是、我在 ePWM 部分中找不到此选项/引脚。 (可以在 syscfg 中配置 PRU ICSS PWM 的 PWM0_TZ_OUT (PRG0_PRU0_GPO19/G2)。 我错过了什么吗?

提前感谢、

基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian 您好、很遗憾、我们在 AM243x ePWM 的 SysConfig 模块中未启用跳闸区选项、用户需要手动配置此选项

    谢谢您、

    Paula

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paula、

    感谢您的答复。 是否有特殊的原因? (由于 TZn_IN 属于 ePWM 模块、因此我期望可以通过 syscfg 配置该模块)。 但是、由于无法实现、您能否展示/说明如何手动配置它?

    提前感谢、

    基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Christian、请查看 MCU_SDK AM243x OOB ePWM TZ 示例。 在这里可以看到用于 ePWM TZ 的 API

    AM243x MCU+ SDK:EPWM 跳闸区

    AM243x MCU+ SDK:适用于 ePWM 的 API

    谢谢您、

    Paula