This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:闪存操作

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1567229/mspm0g3507-flash-operation

器件型号:MSPM0G3507


工具/软件:

您好、

我使用 MSPM0G3507 Launchpad 进行开发。我遇到了与闪存相关的示例代码。

我实现了闪存写入的基本驱动程序:
 
1.阅读整个行业。
2.修改字节
3.擦除扇区
4.更新行业

这是我使用的顺序。 我将共享代码片段。 它也在工作。

但我认为没有优化。 是否只需修改一个字节的任何其他方法?

#define FLASH_WORD_SIZE 8.
#define FLASH_SECTOR_SIZE 1024

/******************************************************************** */

int8_t Flash_Update 扇区 (uint32_t sectorAddruint8_t *newData)
DL_FLASHCTL_COMMAND_STATUS gCmdStatus

//擦除扇区
DL_FlashCTL_executeClearStatus (FLASHCTL);
DL_FlashCTL_unprotectSector (FLASHCTLsectorAddrDL_FLASHCTL_REGION_SELECT_MAIN);
gCmdStatus = DL_FlashCTL_eraseMemoryFromRAM (FLASHCTLsectorAddrDL_FLASHCTL_COMMAND_SIZE_SECTOR);
If (gCmdStatus == DL_FLASHCTL_COMMAND_STATUS_FAILED)
返回 BOARD_FLASH_ERROR

//编程后扇区(逐字编程)
对于 (uint32_t offset = 0;偏移< FLASH_SECTOR_SIZE偏移+= FLASH_WORD_SIZE)
DL_FlashCTL_executeClearStatus (FLASHCTL);
DL_FlashCTL_unprotectSector (FLASHCTLsectorAddr + OFFSETDL_FLASHCTL_REGION_SELECT_MAIN);
gCmdStatus = DL_FlashCTL_programMemoryFromRAM64WithECCGenerated (FLASHCTLsectorAddr + offset
(uint32_t *)&newData[offset]);
If (gCmdStatus == DL_FLASHCTL_COMMAND_STATUS_FAILED)
返回 BOARD_FLASH_ERROR
}

Return Board_FLASH_OK
}

int8_t Flash_Write_Bytes(uint32_t 地址、uint8_t *pData、uint32_t 长度)
uint32_t sectorAddr = address~(FLASH_SECTOR_SIZE - 1);//扇区基址

uint8_t buffer[FLASH_SECTOR_size]

//将整个扇区复制到 RAM 缓冲区
memcpy (buffer(void *) sectorAddr、FLASH_SECTOR_SIZE);

//修改所需的字节
对于 (uint32_t i = 0i < length;i++)
Buffer[(address - sectorAddr)+ i]= pData[i]
}

//重新编程整个扇区
返回 Flash_Update 扇区 (sectorAddrbuffer);
}
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul:

    除非写入闪存的干净部分、或者如果将 1 更改为 0、否则修改或覆盖需要先擦除整个扇区。 唯一可能的优化是在不擦除的情况下将 1 更改为 0、或根据扇区中实际使用的存储器容量动态地将从 RAM 写入闪存的次数更改为 0。 此外、请注意、如果这是应用代码、则需要 8 字节对齐。

    如果不擦除该扇区、则无法将 0 改回为 1。

    可以将执行每个闪存写入的 for 循环更改为 while 循环:

    while(newData[offset]!= 0xFFFFF……) &(偏移< FLASH_SECTOR_SIZE))

      写入到闪存
    }

    此致、
    Brian