This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:CAN FD 驱动程序示例

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1570474/mspm0g3507-can-fd-driver-example

器件型号:MSPM0G3507
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

我有一个与 CAN HS 运行良好的 SW

我需要将其转换为 CAN FD、至少要与 CAN FD 网络兼容

我在 SysConfig 中激活了 CAN FD 选项、但有证据表明它仍会发送 CAN HS 帧

我看到有一个中断来处理未使用的 CAN FD

是否有一个示例可以

谢谢

BR。 T

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您可以直接参考我们的 SDK CAN 示例、它们都基于 CAN-FD 模式。 关键是启用 CAN-FD、并将 仲裁比特率和 数据 比特率配置为不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 这就是我使用的示例

    您能否请向我展示 SysConfig 中所需的确切配置?

    在 MCAN 中、I 激活了“启用 CAN FD 模式“-仲裁比特率为 500Mbit/s、数据速率为 2Mbit/s

    我还有什么要做的吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它现在工作!

    我在修改后的代码中绕过了 CAN FD 参数

    非常感谢!