This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:我想使用 OPA0 和 OPA1 将 300kHz 放大 20dB。

Guru**** 2924050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1570338/mspm0g3507-i-would-like-to-amplify-300-khz-by-20db-with-opa0-and-opa1

器件型号:MSPM0G3507


工具/软件:

大家好!

我想使用 OPA0 和 OPA1 将 300kHz 放大 20dB。 有什么问题吗?
数据表指出 GB 产品是 6MHz。

但是、TRM 规定、它在 1MHz 或更低频率下可稳定运行。

这是否意味着 1MHz 处于低功耗模式?

此致、

ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ito:

    是的、1MHz GBW 是低功耗模式下的 PECS。 在标准工作模式下、GBW 最高支持 6MHz。 因此、如果您不需要在低功耗模式下运行 OPA、则您的运行条件在我们的规格范围内。