This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:由 XDS110 的 nRST 复位

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2434

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1567310/am2434-reset-by-nrest-of-xds110

器件型号:AM2434


工具/软件:

您好、

 

使用 XDS110 调试器调试 AM2434 时、客户计划使用 CM10(ARM 10 引脚)连接器。 在这种情况下、用户希望将 AM2434 的引脚 10 (nRESET) 连接到引脚 A5 (MCU_RESETZ)、以在通电时启用系统复位。

 

他们是否需要像在评估板上那样在电路中插入施密特触发器?

如果 nRESET 直接从 XDS110 在没有按钮的情况下连接、是否有任何参考设计或连接示例?

(引脚 B6:计划下拉 TRSTN。)

 

谢谢。此致、

英明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hideaki-san、

    由于 EMU0、EMU1 和 TRST 具有不同的含义、可直接引导器件引导以及调试器连接时的行为、因此我不确定 ARM 10 引脚是否适合 AM2434。 我正在内部检查这些引脚是否可以硬编码、需要跳线、或者需要连接到 XDS。  

    请查看 TRM 中的快照:

    此致、

    Stan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于待决问题:

    您希望将 AM2434 的引脚 10 (nReset) 连接到引脚 A5 (MCU_RESETZ)、从而在通电时启用系统复位。

    优先选择 MCU_PORz、因为它是基本复位。 MCU_PORz 是由 XDS 通过 EVM 上的 nRESET 置位的引脚

    他们是否需要像在评估板上那样在电路中插入施密特触发器?

    否、如果该路径上没有按钮或引脚接头。

    如果 nRESET 直接从 XDS110 连接而无需按钮、是否有任何参考设计或连接示例?

    首先、nRESET 需要板载上拉电阻器、因为它是来自 XDS 的开漏输出:

    第二个要求是具有快速缓冲器来塑造上升沿。 例如、在 EVM 中、有 2 个缓冲器从不同的源收集 POR。 您可能拥有更多或更少的信号源。 另请参阅屏幕截图上的备注。  

    (引脚 B6:TRSTN 计划被下拉。)

    这也是我关切的一部分。 我不知道调试会话是否会从硬编码的 TRST 开始。

    此致、

    Stan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hideaki、

    由于 EMU0、EMU1 和 TRST 具有不同的含义、它们直接引导器件以及调试器连接时的行为、因此我不确定 ARM 10 引脚是否适合 AM2434。 我正在内部检查这些引脚是否可以硬编码、需要跳线、还是需要连接到 XDS。

    我得到了团队的反馈。 虽然在 PCB 上可以将 EMU0 和 EMU1 硬编码为 1 以实现基本调试器功能、但 TRST 仍需要连接到调试器。 我们建议改用 20 引脚 cTI JTAG 连接器。

    谢谢、

    Stan