This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L2227:如何在同一引脚上同时满足比较器输入和 GPIO 功能?

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, MSP430F4152

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1570530/mspm0l2227-how-do-i-satisfy-both-comparator-input-and-gpio-functions-on-the-same-pin

器件型号:MSPM0L2227
主题中讨论的其他器件:SysConfigMSP430F4152

工具/软件:

大家好!

GPIO 高电平输出/比较器输入关闭
↓开关
GPIO Hi-Z /比较器输入开启

通过使用相同的引脚执行上述操作、比较器可以进行充电和放电。

我想在同一引脚上执行此操作、但不知道如何在 SysConfig 中设置它。

如下图所示、当我将 COMP 正通道 3 引脚设置为 PA15 时、GPIO 出现错误。
我能够使用 MSP430F4152 实现这一点。

请告诉我如何设置它。

此致、

ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Ito:

    要在 COMP 和 GPIO 之间切换 IO 功能、 您可以首先在 SysConfig 中配置 COMP 函数、然后参考 TRM 中的以下说明、通过代码将该函数更改为 GPIO。 (请注意不要忘记执行第一条指令)

    下面是一个 UART-GPIO 交换示例以供您参考。

    此致、
    彼得