This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:以太网 DP83822、面临超时问题

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1570352/am2634-ethernet-dp83822-facing-time-out-issue

器件型号:AM2634


工具/软件:

尊敬的团队:

我正在回溯我之前问过的线程、

AM2634:DP83822 中的自举电阻值 — 基于 Arm 的微控制器论坛 — 基于 Arm 的微控制器 — TI E2E 支持论坛

正如在上次重放中一样、由于数据包丢弃、您让我在 Linux 系统中进行检查、所以现在我使用 Linux 操作系统进行了检查

  

但我可以看到 Linux 系统中缺少一些 ICMP_Seq 数据包。 那么、您能说我可以采取什么步骤来实现这个目的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 AK:

    我在本地未观察到此情况、您能否帮助进行以下测试:

    1.在 AM2634 上运行应用程序。 IP 启动后、从 Linux 器件 ping AM2634 的 IP。

    2.过一段时间后(比如之后的 100 个 ICMP 请求),在 Ubuntu 终端中停止 ping 测试

    3.暂停 AM2634 R5F 内核、并在表达式窗口中检查 LwIP 统计信息(按照您在链接的 E2E 中所执行的步骤操作)。

    4.现在我们将 LwIP 统计中的 ICMP xmit 和 ICMP recv 数字与 Ubuntu 终端中的数字进行比较。 理想情况下、假设从 Ubuntu 终端发送了 100 个 ICMP 请求、LwIP 统计信息还应显示 100 个 ICMP Recv 和 100 个 ICMP xmit。

    如果 LwIP xmit 小于 LwIP Recv、则意味着 LwIP 丢弃了数据包。 如果两个计数都匹配、则问题与 LwIP 不匹配。

    然后、我们可以检查 CPSW 统计信息、在这些统计信息中、我们将检查是否由于 ALE、PortMask、CRC 错误或 FIFO 溢出而丢弃了任何数据包。

    由于我没有定制的具有 DP83822 PHY 的 AM2634、因此需要您协助进行测试。

    此致、
    Shaunak