This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C129EXL:EK-TM4C129EXL - EtherCAT 主站。

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C129EXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1570494/ek-tm4c129exl-ek-tm4c129exl---ethercat-master

器件型号:EK-TM4C129EXL


工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我想确认 EK-TM4C129EXL 适用于控制 Maxon、AMC 或 Elmo 电机控制器。  我正在为 EtherCAT 栈寻找一些技术支持、想确认 EK-TM4C129EXL 模块是否可支持用作 EtherCAT 主站节点?

您能提供建议吗?  您是否建议使用更好的微控制器作为 EtherCAT 主节点来运行前馈和反馈控制电机控制算法。  微控制器不需要进行换向和磁场定向控制、它只需要读取编码器并进行速度和位置控制。  我传达此信息是为了澄清您期望我们的微控制器支持的计算量。

主要问题是 EtherCAT 协议栈以及选择合适的微控制器作为 EtherCAT 主站。

如果您能提供建议、这将大有帮助。  我们计划在明年第三季度/第四季度支持每月 1000 个器件、因此、确保为我们的应用选择合适的微控制器、TI 技术团队给予的任何支持都将非常感谢。

此致、
Ted Paris

手机:858-213-6590