This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2632:与 AM263P2 引脚兼容

Guru**** 2748705 points

Other Parts Discussed in Thread: AM263P2, AM2632

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1567427/am2632-pin-compatible-with-am263p2

器件型号:AM2632
主题中讨论的其他器件:AM263P2

工具/软件:

AM2632 和 AM263P2 采用 324 引脚 BGA 封装。   

这些器件是否引脚兼容?

客户希望从外部闪存版本开始、选择稍后使用具有内部闪存的器件而不更改 PCB。

谢谢!

-史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这些器件引脚是否兼容?

    根据 AM263Px 数据表、ZCZ-C 是“AM263x 兼容封装“。 我假设它们意味着引脚兼容:

    客户希望从外部闪存版本开始、并选择以后使用具有内部闪存的器件而不更改 PCB。

    我假设您需要旋转变压器接口。 在这种情况下、最好忘记 AM263x、从 AM263Px (ZCZ-S) 开始、然后迁移到  AM263Px (ZCZ-F)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为不需要旋转变压器接口。  它们希望从外部闪存开始、如果可以、则迁移到内部闪存、但希望避免 PCB 旋转。  从 P 版本开始、必须更改电路板以稍后添加闪存。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从 P 版本开始、必须更改电路板以稍后添加闪存。

    我不确定我理解这里的说法、请澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将尝试再次询问问题:是否有方法可以在不更改布局的情况下使用 AM623x(具有外部闪存)或 AM623Px?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我以为这是在我的第一次答复中得到的。

    是的。 AM263Px ZCZ-C 封装与 AM263x (TI 的 TBC) 引脚兼容。 但您将被限制使用 QSPI (4S) 闪存。 后者不支持 OSPI (8S) 闪存。

    您可能会发现迁移指南很有用: https://www.ti.com/lit/pdf/SPRADB3 更明确的是 AM263 ZCZ 与 AM263P ZCZ-C 引脚兼容:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的耐心和澄清... 我们的 DFA 是在陪产假,所以我正在这里...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    希望您的 疑问现在得到解决。