This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-AM261:图像验证性能评估

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-AM261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1570018/lp-am261-image-verification-performance-evalution

器件型号:LP-AM261


工具/软件:

我们计划对 LP-AM261 进行性能评估。

我们计划在以下方面比较图像验证性能:

  1. 具有 ProcAuth
  2.  在 HSM 内核上具有 MBEDTLS、无需硬件加速器
  3.  HSM 内核上具有 MBEDTLS 、带有硬件加速器
  4. 使用 MBEDTLS  在 R5 内核上运行、而无需硬件加速器
  5. 使用    带有硬件加速器的 R5 内核上的 MBEDTLS

是否有任何工具/应用程序可用于评估这些场景中的任何一种?
  这些情况中是否有任何绩效评估数据?
对于硬件加速器的同步机制是否有任何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nithin、

    这需要由您开发。 我们仅提供基于硬件的安全启动编号和示例。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引述 userid=“639822" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1570018/lp-am261-image-verification-performance-evalution
    • 使用 MBEDTLS  在 R5 内核上运行、而无需硬件加速器
    • 使用    带有硬件加速器的 R5 内核上的 MBEDTLS
    [/报价]

    无法从 R5F 访问 PKA 硬件加速器。 这种情况是不可行的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有任何工具/应用程序来评估这些情况?
      这些情况中是否有任何绩效评估数据?
    是否有任何关于硬件加速器同步机制的建议

    有关加密引擎的基本性能数字、请参阅数据表:

    software-dl.ti.com/.../DATASHEET_AM261X_EVM.html