Other Parts Discussed in Thread: SHA-256
主题中讨论的其他部件:SHA-256
工具/软件:
香榭丽舍大街
我一直在测试 Launchpad 上受密码保护的 SWD 连接、发现在处理 CCS 中的项目时似乎能正常工作:我可以在配置了 SWD 密码的情况下刷写项目并且可以正常工作。我也可以更改密码并在不刷写的情况下尝试调试、但会拒绝连接。 对我来说、它似乎在按预期运行。
我还想做的是在目标配置文件中配置密码并测试连接 — 此部分似乎不起作用。 在目标配置中、我只看到 128 位密码字段、因此我认为这仅适用于直接存储 128 位密码(与 256 位哈希值相比)的旧器件。 是这种情况、还是我在做什么?
如果这种支持还没有得到支持、我们何时才期望这种支持得到落实?
谢谢你
Michael