This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1103-Q1:LP-MSPM0C1104:使用 Jflash 工具并退出的 MSPM0C1003; — 在 Coresight 设置中找不到内核 — 错误:连接失败。 无法建立到目标的连接。"

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0C1103, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1570247/mspm0c1103-q1-lp-mspm0c1104-mspm0c1003-with-jflash-tool---could-not-find-core-in-coresight-setup---error-failed-to-connect-could-not-establish-a-connection-to-target

器件型号:MSPM0C1103-Q1
Thread 中讨论的其他器件:MSPM0C1103UNIFLASH

工具/软件:

尊敬的团队:

我目前正在处理的 MSPM0C1103 器件和使用 J-Link 调试器 。 我已经成功使用刷写固件 J-Flash 、并且最初一切都按预期运行。

最近、我尝试了一个 芯片擦除 通过 J-Flash 运行。 之后、MCU 变成了 没有响应、似乎被锁定 。 我尝试恢复出厂设置、但无法恢复器件。

有趣的是、在另一个相同的 MCU 上、我们使用了 扇区擦除 而是可以正常工作—器件被擦除并再次刷写、没有任何问题。

我想知道: 芯片擦除是否也会影响非主存储器区域 例如配置或安全区域? 这可能是 MCU 锁定的原因吗? 有没有办法 恢复设备 输出该状态?

错误:

-通过 AP 映射迭代以查找要使用的 AHB-AP
— 连接到 CPU 失败。 执行复位下的连接。
- DPIDR : 0x6BA02477
- CoreSight SoC-400 或更早版本 — 扫描
AP
映射以查找所有可用的 AP - AP[0]:已到达
AP 映射末尾时停止 AP 扫描 — 通过 AP 映射迭代以查找要使用的 AHB-AP — 在 CoreSight
设置中找不到内核 —
InitTarget () 启动 —
DAP 已成功初始化。
-设置 LPM 调试位 —
InitTarget () end — 花费 2.98ms

— 找到 ID 为 0x6BA02477 - DPIDR 的 SW-DP:0x6BA02477
- CoreSight SoC-400 或更低版本 — 扫描


AP 映射以查找所有可用的 AP - AP[0]:停止 AP 扫描似乎已达到 AP 映射的末尾 — 迭代通过 AP 映射查找 AHB-AP
无法使用 — CPU 连接。 执行复位下的连接。
- DPIDR:0x6BA02477
- CoreSight SoC-400 或更早版本 — 扫描
AP
映射以查找所有可用的 AP - AP[0]:已到达
AP 映射末尾时停止 AP 扫描 — 通过 AP 映射迭代以查找要使用的 AHB-AP

— 在 Coresight 设置中找不到内核 — 错误:连接失败。
无法与目标建立连接。 


谢谢。此致
Ramalingam.p

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramalingam:

    我个人没有使用 J-Flash 编程、但芯片擦除可能会影响 NONMAIN、因为我认为关于如何在刷写后锁定器件没有任何其他说明。 可悲的是、一旦器件被锁定、就很难解锁、有时甚至无法解锁。 建议遵循此 E2E 主题、其中包含有关如何解锁(使用 UNIFLASH)的分步指南。 但是、如果这不起作用、则设备很可能发生故障、无法恢复。
    此致、

    Diego Abad