This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507-Q1:内部反馈电阻器

Guru**** 2914610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1569608/mspm0g3507-q1-internal-feedback-resistor

器件型号:MSPM0G3507-Q1


工具/软件:

 您好!

我们使用一个与外部振荡器(晶体)并联的高欧姆值反馈电阻器。 该电阻器可确保晶体正确启动并防止压降、如下所示:


µC 您无需配备该电阻器、因为 0 Ω 本身在时钟输入端具有内部电阻器。 我在 M0G3507QPTRQ1 的数据表中没有找到任何信息、 Ć µC 内部是否有这种反馈电阻?  

对于 M0G3507QPTRQ1、我们将上面所示的电路设置在引脚 11 (PA5_HFXIN_FCC_IN) 和引脚 12 (PA6_HFCLK_IN) 之间。 我们的振荡器生成 8MHz。 晶体制造商建议使用此反馈电阻。

用户指南(第二个链接)中多次提到电阻器 ROSC、但需要内部振荡器正常运行。 我的问题与外部连接的振荡器的反馈电阻有关。

您能否帮助我了解 M0G3507QPTRQ1 内部是否有该反馈电阻器? 如果没有、我是否需要在外部考虑? 我们检查了评估板的电路图、发现这里没有使用反馈电阻器。 我已将接线图添加到附件中。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是否询问了 FCL(ROSC 的用途)?

    如果不是-->我们不需要晶体外部电阻器即可正常运行。

    马修