This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P2:3MB 的 OCSRAM 是否具有 SECDED ECC?

Guru**** 2890810 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1566353/am263p2-does-the-3mb-of-ocsram-have-secded-ecc

器件型号:AM263P2


工具/软件:

从 AM263Px 规格表中、我看到 3MB 的 OCSRAM 包含“ECC 错误保护“。 但我在该规范中找不到任何详细介绍 ECC 保护的内容。

具体来说、AM263Px Sitara 系列的 3MB OCSRAM 是否具有 SECDED ECC?

(单错校正和双错检测)

谢谢、

HT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Haig、

    是的、OCRAM 具有 ECC 错误保护。

    我们还有 L2 OCRAM 的诊断库示例:

    用户指南的链接

    --
    此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    用户指南中的 SDL 部分正是我想要的内容。