This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3519:检测调试器连接

Guru**** 2756835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1567931/mspm0g3519-detecting-debugger-connection

器件型号:MSPM0G3519


工具/软件:

是否可以通过轮询器件的某些寄存器来检测调试器是否已连接? 我的意思是仅使用硬件功能、而不使用调试器脚本。

此致、

Eugene

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eugene、

    如果要检查 XDS110 调试器是否与 PC 连接、可以转到 Windows 器件管理器来检查是否找到 XDS110:

    如果您想进一步检查 XDS110(调试器)是否可以正常连接到 MCU、您可以按照 CCS 中的以下步骤查看连接是否成功。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    编号 这不是我问的。 我想测试调试器是否连接在目标上运行的代码中。 理想情况下、这不应涉及任何调试器脚本(GEL 或其他)、并且与调试器无关。 但是、如果无法做到这一点、那么让调试器脚本执行此操作会很有帮助。

    Eugene

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eugene、

    指定 调试 在 MSPM0 G 系列 80MHz 微控制器技术参考手册(修订版 C)的部分中、有用于调试模块的调试上电 (PWRUPIFG) 和调试断电 (PWRDWNIFG) 中断、我认为您可以启用这两个中断来检测调试连接、或者轮询 RIS 寄存器上的这两个字段来检测调试连接。 请检查它是否适合您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 这些似乎在做我需要的事情。