This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:TMS570LS1224 CAN-XD 支持

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1567102/tms570ls1224-tms570ls1224-can-xd-support

器件型号:TMS570LS1224


工具/软件:

我想知道 TI 有什么建议让  TMS570LS1224 获得 CAN-XD 支持?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan:

    ]我想知道 TI 有何建议让  TMS570LS1224 提供 CAN-XD 支持?

    唯一的方法是、我们需要使用一种现有通信方式来使用外部 CAN 模块。

    我们有一种在 SPI 通信上使用外部 CAN 模块的参考设计:

    TIDEP-01014 参考设计| 德州仪器 TI.com

    --
    此致、
    Jagadish。