This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:无法在 EBtresos 配置中选择目标

Guru**** 2917090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1566296/am2634-cannot-choose-target-in-ebtresos-configuration

器件型号:AM2634


工具/软件:

尊敬的 TI 团队:


我已下载并安装适用于 AM263x MCAL 的 EBtresos。 但是、当我要创建新项目时、目标列表为空。 是否缺少任何步骤?
 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luong Huy:

    请尝试以下步骤:

    我展示了 AM261x 的此步骤、但也可以对 AM263x 执行相同的步骤。

    首先将这些插件复制到 MCAL SDK 文件夹中:

    C:\ti\MCAL AM261x_10.02.00\mcal_config\plugins\AM261x

    将这些插件相位到 EB tresos 插件路径、如下所示:

    C:\EB\tresos\plugins

    --
    此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持、我只得到了 EBtresos 软件包、但我没有下载  MCAL AM261x_10.02.00 软件包。 下载 MCAL AM261x_10.02.00 后、按照步骤操作。 我可以在器件搜索中看到 AM263x 显示。