This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1106:EEPROM 仿真 A/B 型示例

Guru**** 2915590 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1569604/mspm0g1106-eeprom-emulation-type-a-b-examples

器件型号:MSPM0G1106


工具/软件:

您好、

在查看 EEPROM 仿真的示例代码时、我注意到宏的描述EEPROM_EMULATION_ADDRESS将其称为 MAIN 存储器中的地址。 我想知道是否应将其指定为闪存地址、因为 EEPROM 仿真位于闪存中。

这出现在 A 型和 B 型示例中。

谢谢您、

李庆宰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyungjae:

    是、正如您所说的 EEPROM 仿真 位于闪存中、因此您需要为 EEPROM 仿真分配一个主闪存地址。 此地址应在 MAIN 闪存的范围内、无法覆盖编程区域。

    此致、

    Pengfei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Pengfei、

    感谢您的澄清。

    此致、

    李庆宰