This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1507:ADC 和比较器共享输入引脚

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1569574/mspm0g1507-adc-and-comparator-sharing-an-input-pin

部件号:MSPM0G1507
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

我有一位客户想使用用于驱动其中一个比较器输入的同一引脚通过 ADC 对信号进行采样。

以这种方式对引脚进行多路复用是否会出现任何问题? 似乎有人之前曾告诉过客户、这可能会带来一些挑战、但我不知道向他们传达了什么。

Munan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Munan:

    您可以手动将一个引脚多路复用到两个外设、但不使用 SysConfig。

    多路复用两个外设可能会相互产生不利影响、因为 COMP 输入为高阻态、但 ADC 输入未在采样时。

    此致、
    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Brian、

    我们已经理解、因此您需要确保您采样的信号得到充分缓冲、或者填充采样电容器所产生的瞬态不会影响比较器的运行。

    Munan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Munan:

    是的、这有助于降低耦合噪声。

    此致、
    Brian