This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:有关 AM2432 OSPI 引导的查询

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2432, TMDS243EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1568597/am2432-inquiry-regarding-am2432-ospi-booting

器件型号:AM2432
Thread: TMDS243EVM 中讨论的其他器件

工具/软件:

TI 工程团队大家好、

我们目前正在 AM2432 开发平台上使用 IS25LX256 闪存存储器测试 OSPI 引导。 我们已成功实现了 1s-1s-1s 和 8d-8d 模式引导、并确认引导加载程序和我们的应用程序都正常运行。

将以下两项写入闪存后:

  • 引导加载程序:sbl_ospi 引导加载程序 (tiimage)

  • 应用程序:HS_FS(自定义 LED 闪烁)

我们通过设置 OSPI 引导模式并为电路板上电来确认应用程序正在运行(LED 闪烁)。

为解决初始问题、我们引用了使用类似驱动程序的 AM263PX EVM。 我们按照 TI E2E 论坛上的建议、修改了 IS25LX 闪存的 Vpp/W#引脚设置、并将输入时钟频率从 133MHz 更改为 100MHz。

虽然我们的启动过程现在已成功、但我们有几个问题需要进一步验证。

  1. 我们的系统配置是根据 E2E 论坛建议进行的。 单独此配置是否可以保证 OSPI 引导的稳定性、或者我们是否应该执行其他参数或测试程序?

  2. 您能否确认 TMDS243EVM 上使用的 S28HS512TGABHM010 (Infineon、+1.8Vcc) 闪存是否已验证与 AM243x 的兼容性? 我们正在考虑在未来的电路板版本中使用该闪存。

感谢您抽出宝贵的时间提供指导。

此致、  

插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    根据 AM243x OSPI、QSPI 闪存选择指南(修订版 A)文档、IS25LX256 系列不在兼容的闪存器件系列列表中。 您能否检查将它与 AM243x 配合使用时是否会出现任何问题?

    我想确认关于与 AM243x 的闪存兼容性的两点:

    1. IS25LX256 是否可能与 AM243x 兼容、即使它未出现在官方兼容性列表中?

    2. S28HS512TGABHM010 是否已经过与 AM243x 的兼容性验证?

    3. 此外、我们已经确认 IS25LX256 闪存适用于启动和应用程序执行。 能否请您就我们还应审查哪些内容来确保其稳定性提供指导?

    谢谢。

    此致、  

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jack、

    感谢您的查询。

    分配给查询的专家不在办公室。

    请等待 1..2 天的延迟。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    插孔、  

    IS25LX256 是否可能与 AM243x 兼容、即使它未出现在官方兼容性列表中?

    此列表仅供参考。 OSPI/QSPI 闪存可能由于缺乏行业标准而表现不同、也并非所有闪存都兼容、但我们这里提供了一个常见问题解答、以有望根据应用指导选择:  【常见问题解答】Sitara/Jacinto 器件的 OSPI 常见问题解答 

    是否已验证 S28HS512TGABHM010 与 AM243x 的兼容性?

    是的、EVM 上使用了该 GUI、不存在已知的不兼容问题。  

    此外、我们确认 IS25LX256 闪存既适用于启动、也适用于应用程序执行。 您能否提供指导、说明我们还应审查哪些内容以确保其稳定性?

    这是一个很好的数据点、可以证明兼容性、并且可能会按预期工作。 常见的后续检查是系统设计的稳健性、通常包括下电上电测试、跨多个电路板进行测试以及在预期用例工作条件(温度)下运行。  

    谢谢、

    Chris