This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM470R1B1M-HT:代码锁问题 — 对部件进行预筛的方法

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1567491/sm470r1b1m-ht-code-lock-issue---ways-to-pre-screen-parts

部件号:SM470R1B1M-HT


工具/软件:

对于特定生产日期代码的已知代码锁问题、是否有办法在将部件焊接到 PCBA 上之前对其进行筛选? 是否有 可以使用的 ATEST 套接字或等效器件。 我们的封装为 teh 陶瓷 QFP 84 引脚、但由鸥翼引线构成

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     很抱歉,因为我离开办公室,因为星期三只是回来了。

    对于已知代码锁定问题

    抱歉、已知的代码锁问题是什么? 您能具体说明吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该 IC 的特定生产日期代码被锁定、无法进行编程;这些是从未编程的器件。 我们要处理的代码是 1928A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Georgios:

     您能否截取一个屏幕截图、屏幕上显示任何消息、表明当部件是原始设备时、无法对其进行编程?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个示例;这个问题以前在这些论坛中报告过、但我可以告诉您从未完全关闭过。

     SM470R1B1M-HT:客户在此设备上遇到内存安全锁定无法解锁的问题。 

    我问题的关键部分是、是否有插座或任何等效的插座可让我们在将这些部件焊接到 PCBA 上之前对其进行筛查。  我们的封装是 HKP (S-CQFP-G84)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Georgios:

     我取您的生产日期代码 (1928A)、 与我们的内部团队合作、然后再联系您。 您还可以拍下器件的器件标识吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Georgios:

     您能告诉我您从哪里购买了这些器件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    具体的生产日期代码 (1928A) 由 Mouser 购买;我们还有 27 个生产日期代码为 1930A 的器件(由 TI Direct 购买)和 13 个生产日期代码为 1933A 的器件(也由 TI Direct 购买)。 我们不想继续冒 PCBA 级别出现故障的风险 — 这就是为什么我们正在寻找是否有办法通过插座筛选部件的原因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Georgios:

     感谢您提供更多信息。 看起来您也已通过另一个渠道联系 TI。 我们很快就会回来联系您。

     您是否已经有插座板? 如果您有插座、您肯定可以 在最终 PCB 板之前使用插座为器件创建一个屏幕。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有插座板;是否有可用的插座、或者我们是否必须定制设计一个插座?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Georgios:

     遗憾的是、 没有可用的插座板。 您需要设计一个带有插座的定制电路板。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Georgios:

     由于 TI 代表已通过电子邮件与您联系、我将在此处关闭该主题。