This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1506:关于 COMP_ERR_05 现象

Guru**** 2924030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1569275/mspm0g1506-regarding-the-phenomenon-of-comp_err_05

器件型号:MSPM0G1506


工具/软件:

您好:

我想尝试针对 COMP_ERR_05 进行测量。


首先、我使用示例工程“comp_LP_DAC_Vref_internal"进行“进行了检查以验证问题。


据我理解、我认为在调用“DL_COMP_ENABLE (COMP_INST);“之后会立即执行“Group1_IRQHandler",“,但、但未执行“Group1_IRQHandler"。“。

使用的 SDK 是“2.03.00.07"。“。


如果我的理解有误、您可以纠正我、我将不胜感激。
提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kei:

    COMP_ERR_05 不会影响 MSPM01x0x 或 MSPM0G3x0x 器件。 包括此勘误表在内的文档目前正在更新。 对此造成的任何混淆、我深表歉意。

    此致、
    Brian