This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:如何基于 AM2434 PRU-ICSSG 333MHZ 启用 BiSS-C?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1569287/am2434-how-to-enable-biss-c-based-on-am2434-pru-icssg-333mhz

器件型号:AM2434
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

你(们)好  

客户希望检查是否将 ICSSG0 配置为 333MHZ(由于历史记录设计,无法更改此设置)、如何实现 BiSS-C?

本用户指南显示只有 200MHz 或 300MHz 可以支持 BiSS-C

software-dl.ti.com/.../EXAMPLE_MOTORCONTROL_BISSC.html

此致

Zekun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zekun Bai,  

    是的、可以 将 ICSSG0 内核时钟配置为 333MHz。 您可以在 SysConfig 中选择此选项。  

    ...

    用户指南仅显示 200MHz 或 300MHz 可支持 BiSS-C。

    这是因为 BiSS 接口的 RX FIFO 时钟依赖于 ICSS 内核时钟或用作时钟源的 ICSS UART 时钟。  
    截至目前、我们已经测试了 Rx 过采样和时钟源的以下组合。  https://software-dl.ti.com/processor-industrial-sw/esd/motor_control_sdk/am243x/11_00_00_06/docs/api_guide_am243x/BISS-C.html 


    在某些情况下、例如、如果您计划在 10MHz 下运行 BiSS-C、内核时钟频率是 333MHz、UART 时钟频率是 192MHz。 在 8 倍过采样下可以获得的最接近的时钟值是 10.4MHz(32 作为 Rx 分频器)。 我们尚未测试这类情况。  

    请告诉我客户对 BiSS 接口速度的要求。 我们可以进一步讨论如何实现该配置。  


    此致
    Arnav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    在上一个响应中未正确链接 SysConfig 选项的快照。 PFA.  





    此致
    Arnav