This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0H3216:MSPM0H3216 - FreeRTOS 可用性

Guru**** 2915410 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0H3216, MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1569339/mspm0h3216-mspm0h3216---freertos-availability

器件型号:MSPM0H3216
Thread 中讨论的其他器件: MSPM0G3507

工具/软件:

您好!

我对该 MSPM0H3216 MCU 有一个疑问。
能否使用 FreeRTOS /将其迁移到该微控制器? 我想说 任何限制、例如尺寸。
其次、SDK 中是否会有相关的示例工程?

提前感谢。

此致

Edmond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edmond、

    参考: SDK 用户指南、RTOS 支持章节的链接

    就存储器大小而言、这不应该是问题。   MSPM0H3216 是 64K 闪存和 8K SRAM。

    为了了解这一点、我为 MSPM0G3507 构建了一个演示并查看了存储器使用情况。  您可以在下面看到使用的闪存和 SRAM 大小。

    我想这回答了您的第二个问题、不对、M0H3216 没有具体的演示。

    下一个逻辑问题是如何将 CCS 工程从使用 M0G3507 移植到 H3216?  具体来说、这是不知道的。  通常、NORTOS 工程资源是使用.syscfg 设置自动管理的、但对于 RTOS 工程、情况不再是如此。  可能可以手动执行此切换、例如复制工程和切换链接器.cmd 文件、目标配置文件、启动文件等、但应该有一种更巧妙的方法。  让我来看看这个软件组。