This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1104:功能"Class B"在 IEC 60730 背景下 — 用于自动门的软件库

Guru**** 2915840 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1569086/mspm0c1104-functional-class-b-in-the-context-of-iec-60730---software-libraries-for-automated-doors-and-gates

器件型号:MSPM0C1104
主题:MSPM0L1306 中讨论的其他器件

工具/软件:

TI 团队大家好、  

您是否为构建自动门的客户提供了经 B 类认证的软件库。

这涉及开发自检库、这些库在启动时(工作后自检)和运行期间(内置自检)对嵌入式系统执行诊断检查。
谢谢  
1 月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    让我与我们的软件团队核实一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    我被告知您可以在此处找到它-> MSPM0-DIAGNOSTIC_LIB 驱动程序或库| TI.com

    他们说:“目前我们没有特定于该器件的内容、但欢迎您查看我们的 MSPM0L1306 诊断库(我们有可以提供的认证版本)。 这将是相同的测试“