This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3507:错误:(错误–1001 @ 0x0)此器件不支持所请求的操作。 (仿真包 20.1.0.3372)

Guru**** 2917090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1568954/lp-mspm0g3507-error-error--1001-0x0-requested-operation-is-not-supported-on-this-device-emulation-package-20-1-0-3372

器件型号:LP-MSPM0G3507


工具/软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我目前正在使用 LP-MSOM0G3507、 我的固件可以正常工作。 但是、在添加额外的代码或驱动程序后、我开始遇到了问题。

  • 我能够连接到目标。
  • 构建成功且没有错误。
  • 当我尝试调试时、可以单步进入代码、但在执行完行号 219 后、我收到了以下错误:



当我在 CCS 中暂停调试器时,收到以下错误:  

我在使用原始固件时未遇到此问题。 它仅在添加新代码后出现。 能否请您说明我可以采取哪些可能的原因或步骤来解决此问题?

我的预期是、至少它应该通过启动测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    固件正在执行什么操作? 添加了什么导致其停止工作?

    马修