This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263Px-AM263PX:通用存储器 MCU-PLUS-SDK

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1564308/mcu-plus-sdk-am263px-common-memory

器件型号:MCU-PLUS-SDKAM263PX-AM263PX
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

L2 存储器对所有内核都是通用的、当 1 个内核写入该位置时、我们如何防止其他内核覆盖存储器?

我们能否修复.cmd 文件中的边界、或者是否应该使用 MPU 实例?

BR、

Geetha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您应该使用 MPU。 链接器脚本中的设计边界在运行时可能无效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    L2 存储器是所有内核共用的、当 1 个内核写入该位置时、我们如何防止其他内核覆盖存储器?

    如 Kier 的上述建议、请使用 syscfg 中存在的 MPU 配置为每个内核配置 MPU 区域

    此外、如果内核之间通过共享存储器进行通信、请确保在 syscfg 中进行相同配置。

    除此之外、请确保链接器命令文件仅为该特定内核定义了存储器区域(以避免任何存储器重叠)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请使用 syscfg 中存在的 MPU 配置为每个内核配置 MPU 区域

    如何为特定内核创建 MPU?  

    我不会修改此内容

    谢谢

    Geetha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、您能否解释一下使用 MPU ARMv7 与设置防火墙之间的区别?

    是否有任何有关如何使用 SysConfig 的指南?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid=“649502" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1564308/mcu-plus-sdk-am263px-common-memory/6027085

    此外、您能否解释一下使用 MPU ARMv7 与设置防火墙之间的区别?

    [/报价]

    防火墙是 SOC 功能、用于安全目的或确保在安全应用中不受干扰 (FFI)。 请注意、这些 MPU 与 R5FSS 的一部分(在 R5FSS 特性部分中说明)不同。选择使用 MPU 来实现安全性或用于 FFI 是应用级决策。 您可以在 TRM 3.12 中了解更多相关信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ]关于如何使用 SysConfig、是否有任何指南可供参考?

    您可以参考任何 Hello World/Empty 示例以了解如何使用 MPU 设置。

    总的来说、它应该是直观的。 如果有任何具体问题、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我仍然需要明确 MPU 与防火墙

    在哪些情况下我们会使用 MPU 和防火墙? 能否提供相应的理论示例?

    谢谢。此致

    Geetha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Geetha:

    防火墙提供 SoC 级隔离、提供安全和信息安全功能、例如防止互操作。

    ARM 中的 MPU 是   ARM 处理器中的硬件元件、旨在控制对嵌入式系统内特定存储器区域的访问。

     有关 MPU 的详细说明、请参阅 ARM 中的文章。