Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH
工具/软件:
嘿、专家、
我 µC 了有关 Uniflash 与 μ s 连接期间所执行操作的问题。
使用 Uniflash 的 IAM 9.3.0.5401
我有一个系统工程刷写到我的 n ü µC。 它包含内核 0-0 和内核 1-0 的工程。
如果我现在打开 Uniflash 并按下任何按钮(导致与 μ µC 连接)、例如刷写、擦除或读取存储器、内核 0-0 停止(我的 LED 切换为内核 0-0 停止)
但内核 1-0 不能(此内核的 LED(针脚 D18) 突然)突然闪烁、在我的代码中为 8Hz、暗暗到 2Hz)。
我使用 flasher_JTAG_uniflash_am263px-LP_r5fss0-0_nortos_ti-arm-clang.out
例如、当我按按钮读取存储器时、会发生什么情况?
Uniflash 是否在 JTAG 上发送了一条命令来指示内核停止? 它是否仅发送到内核 0-0? 或者、是否有任何需要停止内核 1-0 的选项?
Uniflash 是否使用了引脚 D18、或者您能否解释为什么其闪烁?
此致
Marcel