This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357-MCU:适用于未来项目的安全 EP

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: AM263P2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1566550/tms570lc4357-ep-safety-mcu-for-future-projects

器件型号:TMS570LC4357-TMS570LC4357 EP
主题中讨论的其他器件: AM263P2

工具/软件:

尊敬的 TI 团队

我们已经在安全系统(PLC、ODS 等)中使用了大量 TI 产品、因此我们非常满意、也想尝试 TI 的 MCU。 现在我们不能确定什么是正确的选择。  

我们的系统仅用于工业应用、目标是取代 NXP 的 MC9S13XEP100。 正弦我们希望长时间(20 年以上)使用新 MCU 我认为 EP 等级的产品可能是正确的选择。 我们需要根据 IEC61508 达到 SIL3 等级。

TMS570LC4357-AM263P2-P4 是否是 EP 一个不错的选择、或者我们是否应该在新应用中获取类似 AM263P2/P4 的器件?
是否有可用于软件开发的安全包(IDE,编译器,驱动程序等)?

提前感谢您。

此致 Theo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Theo:

    感谢您联系 TI 应用支持!

    我会在这个循环营销团队;他们会指导你为你的应用选择合适的控制器.

    --
    此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Theo:

    ] TMS570LC4357-TMS570LC4357-TMS570LC4HCRO 是 EP 一个不错的选择、或者我们是否应该在新应用中采用 AM263P2/P4 等器件?
    是否有可用于软件开发的安全包(IDE,编译器,驱动程序等)?

    是的、您可以使用 AM263Px 或 AM261x;它们均通过了 IEC 61508 认证

    https://www.ti.com/lit/pdf/sprt767

    有关工具、编译器和安全库的所有详细信息、请参阅应用手册。