This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3519:SysConfig 在 device.cmd.genlibs 文件中生成错误内容

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3519, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1567315/mspm0g3519-sysconfig-generates-wrong-content-in-device-cmd-genlibs-file

器件型号:MSPM0G3519
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

如果选择 MSPM0G3519 作为 CCS Theia 工程的目标 MCU、SysConfig 会生成许多文件、包括 device.cmd.genlibs 此文件包含用于链接过程的链接选项。 很遗憾、最新的 SysConfig 生成了不正确(不存在)的库路径、该库会导致编译崩溃 (-l“ti/drivers/lib/ticlang/m0p/drivers_mspm0gx51x.a")“)、请尽快修复此问题、或者至少告诉我们如何手动修复它。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我最近也遇到过这个问题。 我通过重新安装 syscfg 来解决该问题、但也可以通过将该文件从旧的 SDK 版本复制到您的当前 SDK 中来解决该问题。

    您能分享所使用的 CCS 版本吗?

    马修

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Matthew、感谢您的答复。

    我有 SysConfig 1.25

    在我将文件复制到非项目目录回火的非常痛苦的经历中、您能触发 SysConfig devteam 的意识吗?

    UPD:
    较早版本的 SDK 具有相同的一组库文件。 也许它是不同的在许多较旧的版本,但...天啊,这个问题有多老。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我将提请 SysConfig 团队注意。

    马修